International *WORLDWIDE SITES

Telecom Matrix Inverter

通信专用逆变器解决方案

伊顿通信专用逆变器是针对通信应用领域设计的新一代双输入逆变器解决方案,适合通信系统高可靠性的供电要求。该款解决方案配有一个230V交流电源和一个48V直流电源,填补了传统UPS供电与常见逆变器解决方案结合使用的空白。

其采用新颖的设计架构,帮助用户为关键负载提供洁净、稳定和持久的交流电源,并且具有如同直流供电系统一样的n+x的高可靠性。该款逆变器的设计特点确保了其可在交直流电源间实现无缝转换,基本没有转换时延,而且也无需再借助静态转换开关。

用户可以选择“连线供电”和“电池供电”两种模式。当处于“连线供电”模式时,逆变器的工作方式与双转换UPS相类似,可以将交流电源转换成平滑独立的交流电向负载供电;当处于“电池供电”模式时,逆变器直接由直流电源供电。在首选输入电源出现供电中断时,逆变器能够在不中断向关键交流负载供电的情况下无缝切换到备用输入电源。

伊顿通信专用逆变器可配置控制模块选件和/或维护旁路开关。监测控制器实时监控状态信息可以通过LCD/LED综合信息显示屏进行显示,并允许借助按键面板设置系统参数。此外,用户还可以通过通信接口对系统进行远程监测和控制。

维护旁路开关选件可以让用户在逆变器供电和交流电源供电之间手动切换负载的供电电源,同时可以在保持主电源供电负载的同时完全关闭逆变器系统。

E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.